Hager, sponsor officiel de l'équipage 512
Suivez les gazelles du 18 septembre au 02 octobre 2021. Retrouvez, chaque jour, sur notre page Instagram ou notre page Facebook leurs aventures en images.
Retours sur les grandes étapes
du Rallye des Gazelles
Le Rallye
en quelques mots
Une 30ème édition qui aura lieu du 18 septembre au 02 octobre 2021 !
Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est le seul rallye-raid hors-piste 100% féminin au monde, certifié norme ISO 14001 : 2015. Unique en son genre et depuis 1990, il rassemble, chaque année, des femmes de 18 à 71 ans et de nationalités différentes dans le désert marocain. Depuis sa naissance, le rallye développe une autre vision de la compétition automobile : pas de vitesse, pas de GPS mais une navigation à l’ancienne, uniquement en hors-piste pour un retour aux sources.
Les participantes, appelées "les Gazelles", doivent rallier plusieurs balises dans l’ordre en parcourant la plus courte distance possible.

Une catégorie
100% électrique
Catégorie e-gazelle
La catégorie e-gazelle, 100% électrique, a été créée en 2017. À la 1re édition, seule une voiture électrique était au départ.
En 2021, ce seront 15 équipages qui rouleront en véhicule électrique.
L'équipage 512 partira en Bolloré Bluesummer, entièrement aux couleurs de Hager. Un vrai choix pour Aïcha et Kitty, qui souhaitaient porter haut les couleurs de Hager, de l'électricité et des bornes de recharge, une vraie mise en lumière !

Une aventure électrique pour Hager
C'est tout naturellement que Hager a dit oui au projet d'Aïcha et Kitty. Les valeurs communes, l'engagement associatif, la catégorie e-gazelle... autant d'opportunités qui font que Hager est ravi d'accompagner l'équipe 512.
Depuis plus de 60 ans, Hager développe des solutions innovantes pour améliorer le confort et la sécurité des installations électriques dans l’habitat. Le choix de l'équipe de partir en voiture 100% électrique, a été pour Hager, une évidence de les accompagner. Hager considère l'électricité comme un enjeu d'avenir. Parmi ces enjeux, la mobilité électrique est un des axes majeurs, Hager développe ainsi des produits d'avenir tels que des bornes de recharge pour véhicules électriques.
Une équipe 100% féminine
et 100% Hager
Aïcha et Kitty, c'est l'équipage 512 qui prendra le départ de la 30ème édition du Rallye des Gazelles, en 2021. C'est aussi une équipe 100% Hager qui fait partie de la force de vente Hager.
Découvrez-les en 4 questions.
Nous sommes fiers de pouvoir les accompagner dans cette incroyable aventure.
Le soutien aux
Blouses Roses
Une association qui tient à cœur à Aïcha et Kitty
Le rallye est aussi une aventure solidaire. Ainsi, chaque équipage a la possibilité de soutenir une association qui lui tient à cœur. Cela permet également de lui donner de la visibilité. Aïcha et Kitty ont choisi les Blouses Roses, qui s'engage sur tout le territoire national depuis 1944, auprès des enfants hospitalisés et des personnes âgées.
Cela est également écrit dans l'ADN de Hager, de soutenir des associations et d'être solidaire. C'est pourquoi, sur tous nos sites français, nous avons décidé de lancer une grande collecte pour les aider. Tous les dons seront distribués, sur toute la France, dans des hôpitaux, des établissements de soins et des maisons de retraites, partout où l'association des Blouses Roses intervient.