Une compétition électrifiante
Le Rallye c’est une compétition, mais également beaucoup d’émotions et de rigueur.
Pour rappel, le principe du Rallye, c’est une navigation à l’ancienne, sans GPS mais avec une boussole et une carte.
Chaque jour, nos gazelles reçoivent leur itinéraire, enfin seulement la 1re balise de la journée où elles doivent pointer pour recevoir le reste du parcours !
Le but n’est pas d’être les plus rapide mais bien de faire le moins de kilomètres possible, tout en passant par des balises. Si elles pointent toutes les balises de la journée, elles auront le nombre de points maximal.
À chaque balise non tapée, nos gazelles prennent des pénalités, c'est-à-dire des kilomètres supplémentaires!
Il faut également savoir que les balises doivent être pointées dans l'ordre indiqué.
Chaque journée est rythmée comme suit
- 5h00 : Dominique Serra, en personne, vient réveiller nos gazelles,
- 6h15 : briefing,
- 7h00, départ de la journée, entretemps nos gazelles doivent préparer véhicule et itinéraire,
- recherche des balises, journée dans le désert
- 18h30/19h30 environ, retour au bivouac.
Un Rallye
responsable
Le Rallye des Gazelles est le seul rallye-raid à être normé
ISO 14001 :2015. Toute une démarche environnementale est mise en place durant la compétition :
- tri et recyclage de tous les déchets,
- mise en place d'équipements "économiseurs d’eau",
- politique "zéro papiers",
- une sensibilisation à la moindre consommation de carburant (écoconduite, pas de climatisation, vitesse réduite),
- développement de la catégorie électrique (E-gazelle).