Une ins­tal­la­tion élec­trique 
sûre et pen­sée pour vous

Votre ta­bleau élec­trique est le cœur de votre ins­tal­la­tion. Il as­sure la ré­par­ti­tion et la pro­tec­tion de tous vos cir­cuits élec­triques et re­groupe les pro­duits contri­buant à votre propre confort et aux éco­no­mies d'­éner­gie. Votre bien-être d'au­jourd'­hui et vos en­vies de de­main passent avant tout par la sé­cu­rité élec­trique de votre ins­tal­la­tion.

Femme testant son tableau électrique domestique Hager


Com­prendre mon
ta­bleau élec­trique Hager

 Le dis­jonc­teur gé­né­ral

Le disjoncteur général ou disjoncteur de branchement est le point de départ de la circulation du courant dans le réseau électrique de votre habitation. Il permet la coupure générale de tout le réseau électrique et fait le lien entre votre installation électrique et votre fournisseur d'électricité. Disposant d'un bouton test il permet de vérifier son état de fonctionnement et de repérer tout dysfonctionnent.

 

 Dis­jonc­teurs et in­ter­rup­teurs dif­fé­ren­tiels : in­di­ca­teurs de contrôle

Les disjoncteurs Hager sont équipés de point jaunes fluorescents. Ces derniers sont visibles lorsque les disjoncteurs sont désarmés et que les manettes sont descendues. Ainsi, vous pourrez identifier rapidement et facilement le circuit à réparer pour rétablir le courant. Dans le cas où la manipulation n'est pas possible ou si le disjoncteur se déclenche immédiatement, il est nécessaire de contacter un installateur.

ta­bleau élec­trique
 L'in­ter­rup­teur dif­fé­ren­tiel

Indispensable, l'interrupteur différentiel assure votre protection face aux risques d'électrisation. Il détecte la différence d'intensité entre l'entrée et la sortie d'un circuit électrique appelée "courant de fuite". S'il existe une différence d'intensité, le circuit électrique est instantanément coupé. L'interrupteur différentiel dispose d'un bouton test, permettant de vérifier son état de fonctionnement et de repérer tout dysfonctionnement éventuel.

 

 Les éti­quettes de re­pé­rage : une in­di­ca­tion es­sen­tielle

Pour comprendre votre installation électrique, il est primordial de repérer et d'identifier chaque circuit de votre tableau électrique, grâce à une indication appropriée. Ce repérage est très utile aux professionnels. Il précise les pièces desservies et les fonctions, grâce à des pictogrammes ou d'autres indications. Pour un repérage efficace, les étiquettes et plaques signalétiques sont fixées de façon visible et durable sur votre tableau électrique.

ta­bleau élec­trique


30 000

per­sonnes élec­tri­sées ou élec­tro­cu­tées*

 

*don­nées is­sues de source ONSE et re­pré­sentent une moyenne sur 5 ans – dé­cembre 2016

 

400 000

dommages électriques*


*don­nées is­sues de source ONSE et re­pré­sentent une moyenne sur 5 ans – dé­cembre 2016

 

200 000

incendies d'origine électrique*

 

*don­nées is­sues de source ONSE et re­pré­sentent une moyenne sur 5 ans – dé­cembre 2016


Diagnostic électrique obligatoire

Depuis le 1er janvier 2009, dans le cadre de la vente d’un logement de plus de 15 ans, le vendeur a pour obligation de produire un état de l’installation électrique de son bien. Ce diagnostic électrique obligatoire est réalisé par un diagnostiqueur qualifié et certifié. Il veille à la cohérence entre l’équipement en place dans le logement et le respect des règles minimales de sécurité électrique. 

Depuis le 1er juillet 2018, le diagnostic électrique est également obligatoire pour tout nouveau bail signé dans tous les biens immobiliers.

 

Diagnostique

Réaliser un bilan électrique,
quels avantages ?

 Certifie la sécurité électrique de votre logement.

 Permet de connaitre et de réaliser les travaux électriques nécessaire.

 Garantit la sécurité de votre foyer.

 Peut devenir un levier de négociation lors d'une vente.

Tes­tez votre ins­tal­la­tion élec­trique

Ac­tua­li­tés, té­moi­gnages,
conseils pra­tiques…

Je fais mon diagnostic électrique en 3 minutes

Je fais mon diagnostic électrique en 3 minutes

Pour tester l'état de votre installation électrique, rien de mieux que notre application Hager Check. 


Je lis l'article

 

Norme Francaise

La marque NF : le signe qui ne trompe pas

8 Français sur 10 disent connaitre le logo de la marque NF apposé sur plus de 50 000 produits et services certifiés, et vous ?

Je lis l'article

 

Electricite lexique

L’électricité, ce n’est pas sorcier

Lorsque l’on se plonge dans l’univers de l’électricité, on se retrouve vite confronté à un jargon parfois incompréhensible. Apprenez à décoder les termes de l’installation électrique !

Je lis l'article