Tout savoir sur le diagnostic électrique obligatoire
En France, on considère que 19 millions d’installations électriques présentent des risques. En effet, 2/3 des logements vendus ont plus de 15 ans et comportent des points d’insécurité électriques. Sur un nombre total annuel de 200 000 incendies d’habitation, plus de 50 000 sont d’origine électrique. Tous les ans, ce sont 3 000 personnes qui sont victimes d’accidents électriques.
C’est quoi le Diagnostic Electrique Obligatoire ?
Le diagnostic électrique obligatoire est en vigueur depuis le 1er juillet 2009 et doit être établi avant toute vente de bien immobilier. Son but : évaluer la conformité des installations électriques de plus de quinze ans et identifier des dysfonctionnements potentiellement dangereux.
Depuis le 1er juillet 2017, les propriétaires bailleurs ont également, pour chaque changement de bail, l’obligation d’effectuer un DEO au sein de leur bien locatif.
Pourquoi un diagnostic électrique ?
Aujourd’hui, près de 7 millions de logements ne répondent plus aux règles élémentaires de sécurité électrique, dont plus de 2 millions présentent un réel danger. Le diagnostic électrique a donc 3 objectifs :
• établir si l’installation comporte des risques pouvant atteindre la sécurité des personnes occupant le logement,
• évaluer précisément ces risques,
• informer l’acquéreur de l’état de l’installation électrique du logement qu’il achète.
Tout savoir sur le
Diagnostic Electrique Obligatoire
Demandez l'attestation
CONSUEL
Vous avez la possibilité, si vous faites venir un électricien pour réaliser des travaux, de demander une attestation CONSUEL. Ce document a valeur de DEO. L’attestation CONSUEL est déposée par un installateur électricien suite aux travaux électriques qu’il vient d’exécuter. Elle atteste du respect des six exigences minimales de sécurité lors des travaux de mise en sécurité électrique ou du respect des règles de sécurité de la norme électrique NF C 15-100 en vigueur lors de travaux de rénovation totale.