Je mets aux normes électriques


Si­mon et Claire ré­novent un ap­par­te­ment an­cien avec beau­coup de ca­chet. Pour se sen­tir to­ta­le­ment ras­su­rés, ils re­mettent toute l’ins­tal­la­tion élec­trique aux normes. Claire sou­haite plus de prises pour ses équi­pe­ments in­for­ma­tiques et Si­mon aimerait ins­tal­ler une prise ou une borne de recharge pour leur future acquisition d'un véhicule électrique. Mettre aux normes, c’est aussi mettre à jour son ins­tal­la­tion pour un confort très ac­tuel.

normes

Coup
de jeune

Pen­ser mise aux normes élec­triques, c’est aussi l’oc­ca­sion d’adap­ter votre ins­tal­la­tion à vos be­soins et aux nou­velles tech­no­lo­gies. Sa­vez-vous que les tech­no­lo­gies sans fil évitent les sai­gnées dans les murs ?

 

maison connectee, maison, domotique, automatisme, volets roulants, eclairage, gallery bluetooth, pilotage en local, bluetooth, scenarios, programme, ambiance, cuisine, Hager Mood, application, application smartphone, téléphone, Hager gallery, sans box, sans cloud

"50 000 in­cen­dies d’ori­gine élec­trique chaque an­née en France. Ne lais­sez pas vos biens par­tir en fu­mée !"
*Derniers chiffres de l’Observatoire National de la Sécurité Electrique


Les 6 obligations
d’une installation aux normes électriques

  • La présence d’un disjoncteur de coupure générale sur le tableau électrique, facilement accessible pour éviter tout accident domestique.
  • Des cir­cuits élec­triques pro­té­gés par des fu­sibles dif­fé­ren­tiels. En cas de dé­faut sur un ap­pa­reil élec­trique, de sur­ten­sion ou de court-cir­cuit, le dis­po­si­tif coupe au­to­ma­ti­que­ment le cir­cuit, pour évi­ter tout ac­ci­dent do­mes­tique ou risque d’in­cen­die.
  • Tous les cir­cuits de votre ins­tal­la­tion électriques doivent être re­liés à la terre. As­su­rez-vous de la pré­sence du ré­seau de terre et de la prise de terre dans votre lo­ge­ment. Dans un im­meuble, vé­ri­fiez que ce ré­seau est rac­cordé à un cir­cuit col­lec­tif de mise à la terre. 
  • Rem­pla­cez vos prises et in­ter­rup­teurs dé­fec­tueux ou vé­tustes et pas de fil élec­trique dé­nudé. Des conduits, des gou­lottes ou des plinthes pro­tègent vos fils et as­surent une jo­lie fi­ni­tion.
  •  Un équi­pe­ment mi­ni­mal par pièce : points d’éclai­rage, prises de cou­rant et prises de type RJ 45, obli­ga­toires pour le bran­che­ment d’un té­lé­phone, d’une té­lé­vi­sion ou d’un poste in­for­ma­tique. 
  •  Dans les pièces d’eau, une installation adaptée aux conditions particulières existe. Par exemple, les normes électrique de salle de bain sont différentes.


Découvrez les produits Hager

Le ta­bleau élec­trique

Le tableau électrique

C'est le cœur de votre installation électrique. Il assure la répartition et la protection de tous vos circuits électriques et regroupe les produits contribuant à votre propre confort et aux économies d'énergie.

 

Je découvre le tableau électrique Hager

gallery, interrupteur, interrupteur et prises, prises murales, plaque simple, couleur, touche blanche, interieur, decoration, couleur cuivre, matiere massive, matière cuivre, interrupteur cuivre, interrupteur gallery, interrupteur Hager, Hager gallery, décoration cuivré, intérieur cuivre, tendance cuivrée, gamme gallery

Les interrupteurs et prises

Tous les jours, on allume, on éteint, on branche nos appareils sans même y penser… Les prises et interrupteurs se fondent dans notre habitat. Pourquoi ne pas les assortir à nos intérieurs ?

 

Je découvre les prises et interrupteurs Hager

Le détecteur de fumée

La borne de recharge

Découvrez les solutions de recharge que nous vous proposons, selon vos habitudes de conduite ou encore votre type d'habitation (de l'appartement à la maison individuelle).

 

Je découvre les solutions de recharge Hager


Besoin d'aide pour votre projet ?

Faites appel à l'un de nos électriciens agréés Hager. Il vous conseillera et vous gui­dera dans tous vos pro­jets.



Les normes de
sécurité électrique

La mise en sécurité d’un logement consiste à atteindre un seuil minimal de sécurité permettant d’assurer la protection de ses habitants et de leurs biens (cette mise en sécurité est définie par l’article R 134-11 du décret du 22 avril 2008).


  • Pré­sence, à l’in­té­rieur du lo­ge­ment, d’une cou­pure gé­né­rale fa­ci­le­ment ac­ces­sible.

  • Pré­sence d’au moins un dis­po­si­tif dif­fé­ren­tiel pro­té­geant l’en­semble de l’ins­tal­la­tion élec­trique et adapté à la prise de terre.

  • Pré­sence, à l’ori­gine de chaque cir­cuit, d’un dis­jonc­teur ou d’un fu­sible adapté aux cir­cuits.

  • Pré­sence, dans chaque salle d’eau ou salle de bains, d’une liai­son équi­po­ten­tielle en res­pec­tant les règles d’ins­tal­la­tion des ma­té­riels élec­triques au­tour de la bai­gnoire ou du bac à douche.

  • Ab­sence de ma­té­riels vé­tustes ou in­adap­tés à l’usage (fu­sibles à ta­ba­tières, etc.) ou pré­sen­tant des élé­ments ac­ces­sibles sous ten­sion (fils dé­nu­dés, prises de cou­rant cas­sées, etc.).

  • Les fils élec­triques doivent être pro­té­gés par des conduits, des mou­lures ou des plinthes en ma­tière iso­lante.



Ac­tua­li­tés, té­moi­gnages,
conseils pra­tiques…

électriciens, électricien elexium, électricien Hager, engagements, rappel 48H, devis 7 jours, devis électrique, SAV, dépannage, diagnostic gratuit, conseils, experts, expertise, expert électricité

Les électriciens Elexium s’engagent pour vous

L’installation électrique est un élément central dans votre habitation. Choisissez de faire confiance à un vrai professionnel.

 

Je lis l'article sur les électriciens Elexium

La marque NF : le signe qui ne trompe pas

La marque NF : le signe qui ne trompe pas

8 Français sur 10 disent connaitre le logo de la marque NF apposé sur plus de 50 000 produits et services certifiés. Et vous ?

 

Je lis l'article sur la marque NF

norme NF C 15-100, règle, normes, normes françaises, normes électriques, travaux électriques, travaux rénovation, rénovation électrique, rénovation, rénovation maison, mises aux normes, sécurité, sécurité électriques, prises, prises de courant, prises électrique, interrupteurs, interrupteurs Hager

Norme NF C 15-100, une installation sûre est une installation qui dure

La norme NF C 15-100 définit les conditions nécessaires à la protection de l’installation et des personnes mais également en matière de gestion, de confort, d’usage et d’évolutivité de l’installation. Suivez le guide.

 

Je lis l'article sur la norme NF C15-100