Tableau électrique
Comment pouvons-nous vous aider ?
Le coffret de communication ressemble à une box internet et est constitué des prise RJ45 destinées à y recevoir les lignes téléphoniques, la télévision, internet et la domotique. Ces éléments sont groupés sous l’acronyme VDI (Voix, Données, Images). Le coffret de communication permet de distribuer ces sources via des câblages spécifiques et des prises RJ45. Ces prises, placées à côté de prises électriques, derrière la télévision, dans la cuisine, dans les chambres ou dans un bureau, permettent de brancher un ordinateur et une télévision pour avoir accès à internet ainsi qu’un téléphone. C’est une alternative au wifi. Le coffret de communication, quant à lui, s’installe à côté du tableau électrique ou de votre box internet
Que faire si un disjoncteur disjoncte ? Comment identifier l’appareille en cause de la disjonction ?
Lorsque votre disjoncteur disjoncte, vous devez d'abord identifier lequel est tombé. C'est celui donc la manette est baissé avec un point jaune apparent. Ensuite, il faut résessayer de le ré-enclencher. Suite à ça, soit le disjontceur se réenclenche, soit la manette ne se ré-enclenche pas. dans le second cas, vous devez contacter un électricien proche de chez vous. Si votre disjoncteur se déclenche régulièrement, contacter également un électricien.
Pourquoi mon disjoncteur général se déclenche ?
Votre disjoncteur général peut se déclencher pour des raisons extérieures à votre installation électrique (par exemple, à cause de l'orage) ou pour une raison liée à votre installation électrique (comme un court-circuit, le petit disjoncteur peut également se déclencher en même temps), ou pour des problèmes de surconsomation ou une fuite d'électricité.
Comment savoir si mon installation est en sécurité ?
Plus votre logement est ancien, plus le risque est grand que votre installation électrique soit vétuste et donc dangereuse. Pour être en sécurité, votre installation électrique doit comporter 6 points de sécurité fondamentaux. Dans 96 % des cas, les installations électriques à risque se trouvent dans les logements construits avant 1974. Près de 9,6 millions de logements construits avant cette date ne répondent pas aux règles de sécurité. Vous pouvez utiliser l'application Hager check ou si elle est non sécurisé ou faites appel à un électricien agrée Hager afin de savoir si votre installation électrique est en sécurité ou risquée.
Comment avoir une connexion internet dans toutes les pièces de mon logement sans passer par le wifi ?
Le Wi-Fi est une technologie de transmission sans fil à haut débit qui permet de relier, par ondes radio, plusieurs appareils informatiques au sein d’un même logement, et de se connecter à Internet. Sans obstacles au sein du logement, la portée du Wi-Fi peut atteindre plusieurs dizaines de mètres en intérieur, avec un débit compris entre 6 et 54 Mbits/s. Un réseau de communication filaire à l’intérieur du logement raccordé à la fibre optique permet de transmettre une grande quantité de données et d’information en un temps record. Avec un débit d’au moins 100 Mbits/s, un morceau de musique est téléchargé en quelques secondes, un film entier en quelques minutes. Quels sont les atouts de la fibre optique ? - Un débit très supérieur au Wi-Fi, garanti pour chaque utilisateur au sein du même logement. - Une portée de transmission illimitée. - La possibilité de prendre en compte dès maintenant les nouveaux usages numériques. La fibre optique autorise des débits symétriques. L’utilisateur peut faire remonter vers le cloud des données à la même vitesse que les flux descendants vers l’utilisateur, condition essentielle au développement de nombreuses nouvelles applications : télétravail, télémédecine, e-learning, visioconférence, vidéo surveillance, etc.
Est-ce que je peux réaliser moi-même les travaux sur mon installation électrique ?
Effectuer soi-même des travaux en électricité, c’est autorisé par la loi en France. Mais ce n’est sans doute pas le plus court chemin vers la sécurité et la qualité de l’installation. Une rénovation passe d’abord par un diagnostic précis de l’état de vétusté de l’installation et du réseau. En fonction de ce diagnostic et des risques afférents, la rénovation devra être plus ou moins importante. Faire ses plans électriques, démanteler un réseau existant, réaliser un tableau électrique divisionnaire, choisir le bon interrupteur différentiel, mettre une installation à la terre… Une rénovation électrique ne s’improvise pas. Elle impose, a minima, de posséder de bonnes connaissances en électricité. Mais cela ne suffit pas : il faut aussi connaître la norme électrique en vigueur, la norme NF C 15-100, et s’y conformer. Nous vous recommandons donc de faire appel à un électricien agrée Hager afin de réaliser des travaux électrique.
 Comment vérifier que mon tableau électrique fonctionne ? Y a-t-il une manipulation à faire régulièrement ? 
Le disjonteur principal différentiel et les interrupteurs différentiels protégent les personnes tandis que les autres disjonteurs protégent les circuits et les appreils qui y sont dessus. Pour tester votre disjoncteur différentiel, appuyer sur le bonton test (appuyer sur bouton bleu si vous avez un tableau Hager).
Combien de prises et de points lumineux peut être intégré à mon logement ?
Cela dépend de votre besoin. Votre protection doit être adaptée aux nombres de prises. Pour en savoir plus, contacter un électricien proche de chez vous.
Je contacte un électricien
Vos produits sont compatibles avec le compteur Linky ?
Nos produits sont compatibles avec le compteur Linky,  EDF/ENEDIS configurera le compteur en mode "télé-information historique" (et non en mode standard)
Je mets un appartement/une maison en location, l’installation électrique intérieure semble correcte, dois-je faire réaliser un diagnostic électrique ?
Si vous n’avez pas de doute sur l’état de l’installation électrique intérieure du bien que vous proposez à la location, sachez qu’un diagnostic électrique est obligatoire à compter du 1er juillet 2017 pour les logements mis en location. Avant de faire appel à un diagnostiqueur, vous pouvez utiliser l'application Hager check, afin de savoir si votre installation électrique semble correcte ou si elle est non sécurisé.
Dans quel cas un diagnostic électrique (DEO) est-il obligatoire ?
Lors de la vente de votre appartement ou de votre maison, il est obligatoire de fournir un diagnostic électrique au futur acquéreur. De plus, au 1er juillet 2017 (pour le biens de plus de 15 ans), un diagnostic électrique sera remis à tous les futurs locataires pour les informer de l'état de l'installation électrique du bien qu'il loue.
Quelle est la différence entre la mise en conformité et la mise en sécurité ?
La mise en sécurité consiste à réaliser des travaux pour respecter six exigences techniques minimales. La mise en conformité a pour but de rendre une installation conforme à la norme NF C 15-100 en vigueur, dont le respect est exigé lors de la construction ou de la rénovation totale d’un logement. Un logement neuf ne pourra en effet être alimenté en électricité par le distributeur s’il n’est pas conforme à cette norme.
Dans quels cas exige-t-on la mise en conformité ou la mise en sécurité ?
Un propriétaire qui décide de mettre un logement en location est tenu de fournir à son locataire un logement décent. Sur le plan électrique, un logement décent est un logement dont l’installation électrique répond à ces 6 exigences minimales de sécurité. Pour les installations existantes, si l’installation est déjà sous tension, rien n’est exigé. En cas de travaux, il est juste recommandé à l’installateur de vérifier la sécurité de l’installation.
La norme NF C 15-100 précise clairement les équipements minimaux à faire installer pour les locaux d’habitation (maisons, appartements). Qu’en est-il pour les bâtiments à usage domestique (hangars, cabanons, garages, abris de jardin, remises, piscines, dépendances…) ?
En matière d’équipement minimal pour les bâtiments à usage domestique, la NF C 15-100 n’a aucune exigence, que ce soit au niveau du nombre de prises de courant que du nombre de points d’éclairage. 
Quel document pourrait garantir que mon installation est en sécurité ?
CONSUEL, qui est un organisme indépendant, contrôle les installations électriques et délivre des attestations pour garantir que votre installation est en sécurité. Pour avoir cette attestation, vous devez en faire la demande à votre électricien lors des travaux.
Nous avions un programmateur de la marque FLASH. Thermo Flash Digital. Mais celui ci ne fonctionne plus. Nous cherchons à le remplacer sans remplacer les radiateur.  Selon vous quel modèle est concordant dans votre gamme?
Vous avez un thermostat programmable radio par conséquent il sera nécessaire de remplacer le boitier récepteur. Il faudra faire appel à un installateur électricien proche de chez vous pour le remplacer. 
J'ai acheté un interrupteur horaire électronique EG103 qui a été fournit avec une clé EG005. Par facilité de programmation, j'aurais voulu le faire via cette clé. Pourrais-je avoir son mode d'emploi ? Faut-il un programme spécifique pour programmer la clé ?
Il est possible de faire une programmation sur PC, de charger le programme sur la clef et de l'injecter dans l'horloge grâce à l'interface réf EG003G. Pour le programmer, vous pouvez vous rendre sur ce lien afin de télécharger le logiciel adéquat.
Je télécharge
Sur une installation de chauffage alimentée par un compteur HP/HC, j'ai un très vieux contacteur Hager E441 qui est en panne.  Comme les symbole et nomenclature ont changé, je ne sais pas si je dois le remplacer par un ESC440 ou un ESC441.
La référence E441 a été remplacé par la référence ETC440. Nous vous conseillons de contacter un installateur pour étudier la compatibilité de ce contacteur avec votre installation électrique. Voici le lien qui vous permettra de trouver une liste d'électriciens proche de chez vous.
Je contacte un électricien
Je suis en chauffage électrique  mode tempo avec EDF et J'ai un gestionnaire d'energie Hager  EJ001(3 zone) depuis 16ans. Il est à ce jour défectueux, la zone1 ne se déleste plus et j’aimerai le changer mais apparemment ce gestionnaire ne se fait plus. Pouvez-vous me communiquer le modèle qui le remplace ?
Nous vous confirmons que le gestionnaire EJ001 n'est plus en fabrication depuis Janvier 2009. La référence 49112 le remplace. Nous vous adressons la notice technique de ce gestionnaire afin de vérifier que ce nouveau produit vous convienne. N'hésitez pas à demander conseil à votre électricien Hager.
Je viens d'acquérir une maison avec l'équipement de régulation de température "hager" (référence EK560) mais n'ayant pas les identifiants je ne peux contrôler la température depuis mon smartphone.
Ce produit (EK560) ne peut pas être contrôler par un Smartphone. La référence de notre thermostat connecté est EK960 + EK060 (récepteur radio). Pour en savoir plus sur le thermostat connecté Hager, nous vous invitons à prendre contact avec un électricien proche de chez vous.
Je contacte un électricien
J'utilise des recepteurs radio Sansfil de Flash et plus particulièrement les récepteurs 2 voies on/off + timer de référence 53356. Un de ces modules est tombé en panne suite à un orage : existe t'il un produit équivalent dans la gamme hager ? Si oui, sont 'ils compatibles avec les produits Sansfil de Flash ?
Nous vous informons que votre récepteur 53356 n'est plus fabriqué depuis 01/2011 et nous n'avons pas de produit de remplacement. Nous vous conseillons de contacter directement un électricien proche de chez vous auprès de qui vous trouverez toutes informations techniques pour le remplacement de votre récepteur.
Je contacte un électricien
Je suis à la recherche de la notice d'utilisationpour mon thermostat. La référence du produit est 56151.
Vous trouverez ci-joint la notice de votre thermostat.
Je cherche a remplacer un module  Flash Receiver HF2 - 53102 mais il n'existe plus. Quel produit le remplace t-il ?
Nous vous confirmons que la référence 53102 n'est plus en fabrication depuis Janvier 2012 et qu'aucune référence ne la remplace. Nous vous invitons à prendre contact avec un électricien proche de chez vous pour les renseignements techniques.
Je contacte un électricien
Je recherche la notice du thermostat d'ambiance digital
Vous trouverez ci-joint la notice de votre thermostat.
Je possede un boitier avec picto: auto, soleil, moitié soleil, flocon; quel en est son fonctionnement? Comment est ce relié à mes convecteurs Atlantic ou il il y a les pictos valise, prog.eco, soleil?
Vous trouverez ci-joint la notice du gestionnaire d'énergie recherché.
Avons nous la possibilité d'installer un thermostat d'ambiance pour la commande générale d'une chaudière ou PAC via ma coviva ?
L'acquisition du thermostat connecté référence EK960 auprès de votre installateur Hager vous  permettra le contrôle automatique du chauffage et/ou de la climatisation suivant différents niveaux de température et suivant une programmation horaire définie.
Je contacte un électricien