Une recharge solaire avec la borne de recharge witty solar

Maison individuelle sous le soleil équipée en panneaux solaires et d'une borne de recharge witty solar de Hager pour charger un véhicule électrique avec la production d'énergie du toit

Avec une irradiation solaire moyenne de 1 400 kWh/m², l’Hexagone est bien en tête des pays européens les plus ensoleillés aux côtés de l’Espagne, du Portugal, de Monaco et même de Malte !

Aussi, pour couvrir les besoins annuels de tous les français, il suffirait d’installer des panneaux photovoltaïques sur tous les toits orientés plein sud. C’est fou, vous dites ? Alors imaginez maintenant que même la recharge de son véhicule électrique pourrait être entièrement complétée par le soleil…


Le rôle de l’énergie solaire
pour la recharge de véhicule électrique

Et si à chaque rayon de soleil votre voiture électrique se rechargeait à l’énergie solaire ? Une recharge "tombée du ciel" !

 

Avec witty solar, il est désormais possible de faire le plein des batteries avec l’énergie produite par les panneaux photovoltaïques installés sur votre toit. Le gestionnaire witty flow, quant à lui, va gérer de manière intelligente et en fonction de vos besoins la répartition de la production d’énergie solaire dans votre maison :
• production 100 % dédiée à la recharge de votre (vos) véhicule(s) électrique(s),
• production prioritaire pour la borne de recharge witty,
• production prioritaire pour la consommation du foyer. 

Sur une interface web, visualisez le détail de vos consommations. Ces informations permettent de comprendre comment utiliser la production solaire et d'optimiser son utilisation.

Schéma de fonctionnement du gestionnaire flow qui régule la production d'électricité via les panneaux solaires vers la maison et la borne de recharge witty solar de Hager

Avec witty solar,
faites le plein de soleil

Borne de recharge witty start de Hager sur un mur en briques rouges avec un support de câble

Ajoutez l’option solar sur votre borne de recharge witty start

Vous avez déjà une borne de recharge witty et vous venez de faire installer des panneaux PV sur votre toit ? Votre borne peut être équipée de la fonction solar. Contactez votre installateur certifié IRVE pour optimiser votre installation.

 

Mains en train de brancher un câble de recharge pour voiture électrique sur une borne de recharge witty solar de Hager

Equipez-vous d’une borne de recharge witty solar

Vous souhaitez vous équiper d’une borne de recharge qui convertit la production de vos panneaux photovoltaïques en kilomètres ? C’est le carburant le plus efficace ! Contactez votre électricien certifié IRVE pour installer votre borne.

 

Installateur-électricien qualifié IRVE qui montre à sa cliente comment fonctionne l'interface du gestionnaire flow pour superviser, piloter et paramétrer ses recharges en énergie solaire avec la borne de recharge witty solar de Hager

Supervisez la production solaire et les consommations de votre maison avec flow

Associée à la borne de recharge witty solar et à vos panneaux solaires, le gestionnaire d’énergie flow permet de visualiser votre production et modifier vos habitudes de consommations pour les rendre toujours plus écologiques et économiques.


Réduire sa consommation pour préserver la planète...
et son portefeuille !

Le vrai bénéfice reconnu de l’énergie solaire, c’est qu’elle est un investissement profitable au cœur de situations, économique et écologique, tendues.

 

Selon l’Avere, ce ne sont pas moins de 7 français sur 10 qui sont inquiets de l’augmentation du prix de l’électricité et qui peinent à payer leurs factures. Mais alors comment faire ? Pour préserver nos habitudes de vie sans pour autant renoncer au confort moderne, plusieurs gestes simples peuvent s’appliquer au quotidien : 
• baisser le thermostat de son chauffage électrique à 18 degrés ou moins,
• s’éclairer avec des ampoules LED ou basse consommation,
• s’équiper d’appareils conçus écoperformants,
• utiliser les programmes éco des appareils électroménagers.

 

Mains qui tiennent un globe terrestre pour symboliser l'écologie dans le cadre de la recharge  witty solar de Hager d'un véhicule électrique avec des panneaux PV

L’émergence des panneaux photovoltaïques
pour une autonomie énergétique

Malgré quelques préjugés qui lui collent à la peau, le panneau solaire trouve de plus en plus sa place sur les toits de France.

 

Avec 500.000 panneaux photovoltaïques installés en France, la production solaire annuelle fin 2022 était équivalente à 15.850 MW. Un parc qui est à la hausse d’année en année grâce à des panneaux solaires made in Europe plus qualitatifs et moins chers qu’il y a 10 ans, des primes de l’Etat pour amortir le coût de l’installation et la flambée du prix des énergies depuis début 2022. Autant de facteurs qui sont favorables au solaire. En plus de la perspective d’une maison autonome, 100 % indépendante en terme de production et consommation d’énergie. Un rêve encore difficile à atteindre mais que la technologie photovoltaïque nous amène à toucher du bout des doigts.

Je me renseigne sur les aides

Champs de panneaux photovoltaïques en France, borne de recharge solaire, borne de recharge witty solar de Hager

Installez une borne de recharge chez vous

Faites appel à l'un des électriciens agréés, identifiables grâce au logo Installateur e-mobilité Hager. Il vous conseillera et vous guidera dans le choix de la borne, l'étude technique, l'installation et la maintenance.