Des problèmes de connexion à Internet ?

Télétravail, ordinateurs, tablettes, consoles de jeux, alarme... Le nombre d’équipements connectés ne cesse d’augmenter et les usages se sont multipliés au sein d'un même foyer.

 

Télétravail, visioconférences, tablettes, console de jeux, alarme... Les usages se sont multipliés, ces dernières années, et pourtant votre connexion n’est pas satisfaisante.

Profiter d'un réseau internet de bonne qualité est devenue essentiel. Cependant, la qualité de la connexion n'est pas toujours bonne. Dans cet article, vous pourrez identifier les causes de vos problèmes de connexion grâce à un diagnostic de réseau et vous apprendrez comment profiter de votre abonnement internet et d’une connexion maximale dans tout votre logement, quel que soit votre opérateur.


Des problèmes de connexion,
comment faire ?

Aujourd'hui, la connexion à internet est sollicitée par de plus en plus d'appareils connectés et les problèmes de connexion sont fréquents. La qualité du réseau internet dépend de l’installation numérique de votre logement et pas uniquement de votre opérateur. Il est donc indispensable d'opter pour un réseau numérique adapté à votre utilisation quotidienne d'appareils connectés.

45 % des personnes en emploi rencontrent aussi des problèmes de connexion pour télétravailler depuis chez eux.

45 % des personnes en emploi rencontrent aussi des problèmes de connexion pour télétravailler depuis chez eux.

1/4 des Français vivant à plusieurs dans logement constate une connexion dégradée lors d’un usage simultané d’Internet.

1/4 des Français vivant à plusieurs dans un logement constate une connexion dégradée lors d’un usage simultané d’Internet.

 



Le Wi-Fi câblé via ethernet
pour le très haut débit

Si votre box internet ne suffit pas à couvrir tout votre logement d'une bonne connexion, vous pouvez opter pour le Wi-Fi câblé via une prise ethernet.
Ce réseau câblé est une solution simple, performante et durable qui permet de distribuer le très haut débit apporté par la fibre jusqu'aux prises ethernet réparties dans votre logement.

 



Pourquoi installer
un réseau numérique ?

Le réseau numérique est une solution qui permet une connexion à Internet avec un débit maximal dans toutes les pièces du logement, tout en assurant une stabilité totale et une pérennité garantie.

Une couverture Wi-Fi optimale partout chez vous

Le Wi-Fi câblé est une solution performante qui garantit une connexion à Internet avec un débit maximal dans toutes les pièces du logement. Quel que soit l'emplacement de votre box, vous n'aurez plus de problème de connexion.

Avec le réseau numérique, tous les membres de la famille peuvent en même temps surfer, visionner des films, télétravailler, télécharger des fichiers, utiliser la vidéoconférence de façon simultanée et ce, sans qu’aucun ne soit pénalisé par un débit insuffisant.

Un accès haut débit illimité pour la famille

Même si plusieurs personnes sont connectées en même temps, le Wi-Fi câblé permet de mettre fin aux conflits d’usage. Le flux de données reste optimal et ininterrompu. Toute la famille peut visionner des films, télétravailler ou encore télécharger des fichiers sans être pénalisée par un débit insuffisant.

En complément de votre connexion wifi, optez pour un réseau numérique adapté à votre utilisation.

Une solution durable

Le Wi-Fi câblé garantit une connexion à Internet indépendante. Il n'est plus nécessaire de reconfigurer les équipements connectés lorsque vous changez d'opérateur ou de box internet. Vous bénéficiez également d'une installation numérique normalisée compatible avec tous les équipements connectés.


Comment installer
le Wi-Fi câblé ?

Une installation numérique est obligatoire dans les logements construits depuis 2016. Si votre logement est récent, vous pouvez vérifier la présence de prises ethernet et les utiliser. Si vous ne disposez pas de prises ethernet, un installateur électricien peut faire évoluer votre réseau en une installation numérique. Ce réseau numérique vous permettra d'avoir accès au Très Haut Débit effectif.
L'installation du réseau numérique est effectuée par des électriciens certifiés. La connexion se fait grâce à un câble ethernet connecté à des prises RJ45. Lorsque les prises ethernet sont installées, il vous suffit de connecter vos équipements sur ces prises.

Appareillage mural essensya de Hager, finition botanic, fonction double RJ45 pure

Besoin d'aide pour votre projet ?

Faites appel à l'un de nos électriciens agréés Hager. Il vous conseillera et vous gui­dera dans tous vos pro­jets.


  • Qu'est-ce qu'un réseau numérique ?

    Un réseau numérique est une installation qui distribue les signaux Internet, TV et téléphone au sein d'un logement. Ce système utilise un réseau câblé et un coffret de communication pour améliorer la qualité de la connexion dans toutes les pièces. Il est adapté pour des appareils fixes comme les consoles de jeu et la télévision. Il fonctionne aussi en Wi-Fi pour les tablettes et les ordinateurs portables.

     

  • Pourquoi j'ai des problèmes de connexion à Internet ?

    Les problèmes de connexion peuvent avoir plusieurs causes. La connexion en simultané de plusieurs personnes de votre foyer ou encore l'emplacement de votre box, par exemple, peuvent expliquer un débit insuffisant. Opter pour un réseau numérique avec le Wi-Fi câblé vous garantit une connexion internet très haut débit.

     

  • Comment savoir si j'ai des problèmes de connexion à Internet ?

    Pour identifier la qualité de votre connexion à Internet, vous pouvez effectuer un diagnostic de réseau.