Au feu les pompiers, la maison qui brûle
On voudrait que cela n’arrive jamais, et pourtant… En France, un incendie domestique sur trois est d’origine électrique. On en a compté 50 000 en 2018 ! Et selon l’Observatoire National de la Sécurité Electrique, un logement sur quatre présente des risques d’incendie électrique.
Détecter et prévenir
Comment faire pour que cela n’arrive pas ?
D’abord détecter : depuis la loi 2015, il est obligatoire de placer au moins un détecteur de fumée dans chaque foyer. Ensuite, pour éviter tout départ de feu d’origine électrique, il convient de vérifier que votre installation est bien aux normes de sécurité : coupure générale facilement accessible dans le logement, présence d’un dispositif préférentiel protégeant l’installation, d’un disjoncteur ou d’un fusible par circuit, protection des fils par des conduits, des moulures, des goulottes… absence de fils dénudés ou de prises de courant cassées.
Si ce n’est pas le cas, chez vous, le mieux est de prendre contact avec un électricien du réseau elexium.
Les bons réflexes
incendie
Comment faire si cela arrive ?
Si le feu provient de l’installation ou d’un appareil électrique, couper l’alimentation : le disjoncteur correspondant ou le disjoncteur général.
Selon les matériaux ou la substance en feu, utilisez un extincteur (toujours utile, surtout quand on en a besoin !), de l’eau ou une couverture humide.
Attention ! Si votre friteuse ou une casserole d’huile bouillante, n’utilisez jamais d’eau, vous activeriez davantage le feu !
Tentez de l’étouffer avec un torchon humide.
Si le feu persiste, appelez les pompiers en composant le 18, et quittez votre logement.