Votre garage aux petits soins


Le ga­rage… cette an­nexe de la mai­son qui peut très vite de­ve­nir une re­mise pour tout ce que l’on ne veut plus avoir sous les yeux ! Pour­tant il suf­fit de peu pour en faire une pièce à part en­tière, utile et fonc­tion­nelle. Par quoi com­men­cer ? 


Le bon ran­ge­ment

Un ga­rage n’est pas le dé­bar­ras où l’on en­tasse tout ce qu’on n’ose pas je­ter. Com­men­cez par prendre votre cou­rage à deux mains : em­bar­quez tout dans votre voi­ture – pas la neuve… ! – et di­rec­tion la dé­chet­te­rie la plus proche. Vous au­rez plus de place et pour­rez ins­tal­ler un coin ate­lier. En­suite tout est une ques­tion d’agen­ce­ment : râ­te­lier aux murs ou pla­fond pour les vé­los, éta­gères bien fixées, boîtes de ran­ge­ment éti­que­tées…


Le bon éta­bli

Votre ga­rage est tel­le­ment bien rangé, que, ça y est, vous al­lez pou­voir y ins­tal­ler un pe­tit ate­lier. Op­tez pour un pan­neau mu­ral sur le­quel chaque ou­til trou­vera sa place. Vous pou­vez aussi le fa­bri­quer vous-même : une bonne et elle planche et des clous bien fixés aux­quels vous ac­cro­che­rez vos mar­teaux, tour­ne­vis, clés an­glaises, ou clés à pipes… Si l’es­pace est un peu exigu, il existe des plans de tra­vail très so­lides qui se re­plient après usage. Veillez bien à sa so­li­dité.

 


Les bons branchements

Bien sûr, pas d’ate­lier, ni même de bon ga­rage sans élec­tri­cité. Pen­sez d’abord à l’éclai­rage : puis­sant et basse consom­ma­tion. Ques­tion bran­che­ment, l’ap­pa­reillage mu­ral cu­byko de Ha­ger est spé­cia­le­ment conçu pour votre ga­rage : en saillie ou en­cas­tré, il est flexible, as­so­ciable, fa­cile à mon­ter et étanche. Et en plus il est es­thé­tique. Il existe même une op­tion lu­mi­neuse, avec une col­le­rette à leds blanche ou bleue, pour dis­tin­guer les prises ou les in­ter­rup­teurs dans les coins obs­curs. Ef­fi­cace et élé­gant jusque dans les moindres dé­tails. Pour plus de sû­reté dans le mon­tage, n’hé­si­tez pas ap­pel à un élec­tri­cien du ré­seau Elexium. 



Besoin d'aide pour votre projet ? Envie d'avoir l'avis d'un expert ?

Faites appel à un de nos électriciens agrées Hager, il vous conseillera et vous guidera dans tous vos projets.