Que faire en cas d’électrisation ?
Selon l’Observatoire National de la Sécurité Electrique, on compte, en France, 3 000 victimes d’électrisation par an (chiffres de 2018) et 40 victimes d’électrocution. Même si le nombre de ces dernières a été divisé par 5 en 40 ans, l’électricité demeure dangereuse. Alors mieux vaut prévenir…
Les causes de l’électrisation
D’abord un point de vocabulaire. Quelle différence entre électrisation et électrocution ?
L’électrisation désigne le passage d’un courant électrique dans le corps. Ses séquelles peuvent être plus ou moins graves.
On parle d’électrocution quand la personne décède.
Les causes d’électrisation sont nombreuses : mauvais état de l’installation électrique, fils dénudés, prises ou interrupteurs dégradés, multiprises surchargées, contact avec l’eau ou avec des surfaces humides.
Selon ameli.fr, le site web de l’Assurance Maladie, un tiers des victimes d’électrisation sont des enfants. Pour eux, il est donc essentiel de recouvrir vos prises de courant de cache-prises.
Les symptômes de l’électrisation
Cela peut aller du simple fourmillement ou picotement à la tétanie, en passant par la grosse secousse ou la brûlure.
Dans certains cas extrêmes, la tétanie peut empêcher la victime de lâcher prise avec l’installation ou l’appareil défectueux. Il arrive aussi que la victime soit atteinte de brûlures au deuxième ou au troisième degré et que ces brûlures atteignent les muscles ou les nerfs.
Les électrisations les plus graves peuvent entrainer une perte de connaissance chez la victime.

Comment
réagir ?
Première chose à faire : couper l’alimentation électrique au disjoncteur ou alors débrancher l’appareil électrique défectueux.
Ne pas toucher la victime à mains nues : vous risqueriez d’être électrisé à votre tour. Utilisez donc un ustensile en bois, en plastique, en caoutchouc ou un morceau de carton pour la déplacer et l’éloigner de la source électrique
Appelez le 15 ou le 112 en décrivant, le plus calmement et le plus précisément possible, l’état de la victime.
En attendant l’arrivée des secours,
si la personne respire, placez-la en position latérale sécurisée (PLS) ;
si elle ne respire plus et si le cœur ne bat plus pratiquez, si possible, un massage cardiaque.