L’électricité dans la salle de bain : la sécurité d’abord !

 
Salle de bain electricite

C’est une évi­dence : l’élec­tri­cité dé­teste l’eau ! Mais vous, dans votre salle de bain, vous ado­rez que vos ap­pa­reils élec­triques soient tou­jours à votre por­tée : le ra­soir de Mon­sieur, le sèche-che­veux de Ma­dame… les brosses à dent de toute la fa­mille, le sèche ser­viette… au­tant tout avoir sous la main. Alors, mieux vaut suivre les conseils du pro.


Suivez la norme électrique

Ins­tal­lez l’élec­tri­cité dans la salle de bain n’est pas si com­pli­qué que ça. Il suf­fit de suivre très scru­pu­leu­se­ment la norme électrique NF C 15-100. Celle-ci ré­git toutes les règles à prendre en compte dans l’ins­tal­la­tion élec­trique de la mai­son. En ce qui concerne la salle de bain, elle pré­voit es­sen­tiel­le­ment des zones, ap­pe­lées vo­lumes, dans les­quelles elle au­to­rise – ou pas – l’ins­tal­la­tion de cer­tains équi­pe­ments élec­triques.

Choisissez le bon volume

La norme électrique NF C 15-150, mo­di­fiée en août 2016, pré­voit trois vo­lumes au­tour de la douche et de la bai­gnoire. Le vo­lume 0 : dans et sous la bai­gnoire ou le bac de douche ou 10 cm au-des­sus du sol d’une douche à l’ita­lienne. Ici c’est simple : pas de ma­té­riel élec­trique à l’ex­cep­tion d’un éclai­rage très basse ten­sion de sé­cu­rité, dont le trans­for­ma­teur se si­tuera dans le vo­lume 2. Le vo­lume 1 : il est égal à la sur­face de la bai­gnoire ou de la douche sur 2,25 m de hau­teur ; il peut ac­cueillir cer­tains chauffe-eaux. Le vo­lume 2 : c’est tout l’es­pace com­pris jus­qu’à 65 cm au-delà du vo­lume 1. Ici peuvent être ins­tal­lés cer­tains ap­pa­reils de chauf­fage ou prises élec­triques de ra­soir.

palazzo 1930, interrupteur, interrupteur et prises, prises, style vintage, interrupteur rond, couleur, noir, interieur, decoration, decoration vintage, salle de bain, prise double, prise Hager, prise palazzo 1930, prise vintage, intérieur moderne, couleur noire, plaque en porcelaine noire, plaque en plastique noire

Vous hésiter encore ? Vous ne savez pas où installer la prise électrique ? 

Vous avez raison : on ne joue pas avec la sécurité électrique, surtout pas dans une salle de bain. Faites appel aux électriciens du réseau Elexium pour votre installation électrique.