Adap­ter son lo­ge­ment à son âge

 
Adapter son logement à son âge


Se­lon les chiffres du mi­nis­tère des So­li­da­ri­tés et de la Santé, on comp­tait, en 2018, 1,4 mil­lions de per­sonnes de plus de 85 ans. Elles se­ront 5 mil­lions en 2060. Une per­sonne de plus de 85 ans sur cinq est en si­tua­tion de dé­pen­dance. L’âge moyen de la perte d’au­to­no­mie est de 83 ans. Cela n’ar­rive pas qu’aux autres : au­tant s’y pré­pa­rer.



Ins­tal­la­tion élec­trique adap­tée

Qui n’a pas en­vie de pas­ser ses vieux jours, chez soi, parmi ses ob­jets pré­fé­rés, dans son quar­tier, plu­tôt que dans un éta­blis­se­ment im­per­son­nel ? C’est sou­vent pos­sible, à condi­tion de s’y pré­pa­rer; et cela passe aussi par une ins­tal­la­tion élec­trique adap­tée.
Avant de vous lan­cer dans d’éven­tuels tra­vaux, po­sez-vous les deux ques­tions sui­vantes : com­ment évi­ter les risques d’ac­ci­dents et com­ment pré­ve­nir ses proches en cas de dif­fi­cul­tés ?

 


Eviter les risques
d'accident

Un ta­pis qui glisse, une bai­gnoire trop haute, des pla­cards mal agen­cés, un es­ca­lier un peu raide… il y a une so­lu­tion à cha­cun de ces pro­blèmes.
Du point de vue de l’élec­tri­cité, quelques amé­na­ge­ments sont re­com­man­dés. Evi­ter au maxi­mum les fils qui trainent, ins­tal­ler des éclai­rages à dé­tec­tion de mou­ve­ments ou des bandes adhé­sives de gui­dage, pri­vi­lé­gier la com­mande vo­cale. L’ins­tal­la­tion de vo­lets rou­lants élec­triques sera aussi un plus pour votre confort quo­ti­dien.

Pouvoir prévenir
ses proches

Si, mal­heu­reu­se­ment, une chute sur­vient, il est utile de pou­voir pré­ve­nir ses proches au plus vite.
Des bra­ce­lets ou des mé­daillons connec­tés per­mettent, dans ce cas, d’aler­ter aus­si­tôt les per­sonnes dé­si­gnées à l’avance. Des sys­tèmes de sol connec­tés don­nant l’alerte en cas de chute se dé­ve­loppent éga­le­ment de plus en plus, à ce jour es­sen­tiel­le­ment dans les éta­blis­se­ments d’ac­cueil de per­sonnes âgées.

 

senior, pouvoir prévenir ses proches en cas de souci

Se faire aider

Les pro­prié­taires sou­hai­tant adap­ter leur lo­ge­ment peuvent se faire ai­der fi­nan­ciè­re­ment par l'Agence nationale de l’habitat (ANAH), sous cer­taines condi­tions de res­sources.


Besoin d'aide pour votre projet ?

Faites appel à l'un de nos électriciens agréés Hager. Il vous conseillera et vous gui­dera dans tous vos pro­jets.