Je rénove

Il y a Ma­rine et An­toine qui ré­novent leur pre­mier ap­par­te­ment avant d’y em­mé­na­ger. Ro­main qui change l’im­plan­ta­tion de sa cui­sine. Pierre et Ma­rie, les jeunes re­trai­tés, qui rêvent d’une vé­randa pour pro­fi­ter de la vue sur le jar­din et d’une pièce sup­plé­men­taire… Cha­cun de vos pro­jets ré­pond à des en­vies, à un mode de vie qui évo­lue, au sou­hait de plus de confort !

je renove

Pas d'improvisation !

Concer­nant les tra­vaux de ré­no­va­tion, tout est un peu plus com­plexe car il faut te­nir compte de l’exis­tant. Un per­mis de construire (pour une ex­ten­sion, une vé­randa, des combles…) ou l’au­to­ri­sa­tion de la co­pro­priété (pour l’abat­te­ment d’un mur, le bran­che­ment d’un nou­veau WC sur la co­lonne d’eau, le chan­ge­ment de fe­nêtres…) sont par­fois né­ces­saires. Pour me­ner votre pro­jet, un plan d’at­taque étape par étape vous aide à vous or­ga­ni­ser et à bud­gé­ter vos dé­penses. C’est aussi le mo­ment idéal pour re­voir votre ins­tal­la­tion élec­trique, avec un élec­tri­cien Ha­ger. Il saura vous conseiller et se co­or­don­ner avec les autres ar­ti­sans qui réa­lisent vos tra­vaux de ré­no­va­tion élec­trique.


Pas d'improvisation !

Les réflexes économies d’énergie

Les réflexes économies d’énergie

Pro­gram­mer des tra­vaux élec­triques, c’est aussi l’oc­ca­sion d’en­vi­sa­ger des équi­pe­ments qui fa­vo­risent les éco­no­mies d’éner­gies : un chauffage programmable, des dé­tec­teurs de pré­sence, des spots à LED…

Objectif confort

Objectif confort

Installer une plaque de cuisson reliée à la terre, éclairer le plan de travail par des spots à LED, prévoir suffisamment de prises de courant dans la nouvelle véranda et un interrupteur qui commande l’éclairage de la terrasse. Il y a tant de petites choses à imaginer pour profiter demain du meilleur confort d’utilisation !

Pensez sécurité

Pensez sécurité électrique

Dans les logements anciens, l’installation électrique est souvent vétuste et dangereuse. Veillez à respecter les points de sécurité fondamentaux : un disjoncteur général, un autre contre les surintensités, pas de prise de courant cassée, de fil dénudé ou apparent… Le diagnostic électrique et un électricien Hager sauront vous guider pour tout sécuriser. 


Passer à la maison connectée

Penser rénovation électrique, c’est peut-être aussi le moment de penser nouvelles technologies. Savez-vous que les technologies sans fil évitent les saignées dans les murs ?

Qu’elles connectent en toute simplicité de nouveaux interrupteurs, un dispositif de fermeture centralisée des volets roulants ? Avec votre électricien Hager, créez vos scénarii, pilotés depuis votre smartphone ou totalement sur mesure !

Passer à la maison connectée

Besoin d'aide pour votre projet ?

Faites appel à l'un de nos électriciens agréés Hager. Il vous conseillera et vous gui­dera dans tous vos pro­jets.


Ac­tua­li­tés, té­moi­gnages,
conseils pra­tiques…

 
Les électriciens Elexium s’engagent pour vous

Les électriciens Elexium s’engagent pour vous

L’installation électrique est un élément central dans votre habitation. Choisissez de faire confiance à un vrai professionnel.

 

Je lis l'article sur les électriciens Elexium

Le devis

Tout savoir sur le devis pour des travaux électriques

Le devis est une étape incontournable dans la préparation de votre projet ce document estimatif précis des coûts d’une prestation fait office de contrat une fois signé. 

 

Je lis l'article sur les travaux électriques

Interrupteur et prises

L’interrupteur et la prise qui vont bien

Les interrupteurs et les prises de courant sont un peu comme la cerise sur le gâteau du pâtissier. Bien intégrés, ils apportent la touche finale de votre installation, presque votre signature.

 

Je lis l'article sur les interrupteurs et les prises