L’art et la matière

 
L’art et la matière

Il n’y a pas que le plas­tique dans la vie… dans la déco non plus d’ailleurs. Au­jour­d’hui la pierre, le bois, le cuir, le ro­tin, le verre, les mé­taux bruts… sont de re­tour dans toutes les pièces de la mai­son. Sur la vague des ten­dances éthiques et res­pon­sables, les ma­té­riaux na­tu­rels re­prennent du ser­vice sur les sols, sur les murs et dans les meubles. C’est donc tout na­tu­rel­le­ment que Ha­ger a choisi ces nou­velles ma­tières na­ture pour sa nou­velle gamme d’in­ter­rup­teurs et de prises gal­lery.


Cou­leurs chaudes

La ma­tière brute, c’est une ques­tion d’as­pect, de tou­cher, d’odeur quel­que­fois. Ce sont aussi des cou­leurs sou­vent chaudes : des bruns, des gris, des noirs, tout est alors une ques­tion de nuances. On re­trouve chez soi ces ma­té­riaux fon­da­men­taux, qui abritent l’homme et ac­com­pagnent son quo­ti­dien de­puis des mil­lé­naires. C’est plus qu’une mode ve­nue de Scan­di­na­vie ou d’ailleurs, c’est un mou­ve­ment de fond. Une sorte de re­tour aux sources.

 


gallery de matières

L'art d'é­vo­luer avec vous

Pour gallery, sa nou­velle gamme d’in­ter­rup­teurs et de prises, Ha­ger et ses de­si­gners ont choisi cinq ma­tières : le cuir, le bois, la pierre, le verre et l’alu­mi­nium dé­cli­nés en douze fi­ni­tions dif­fé­rentes. Dark rock, cof­fee lea­ther, oak wood, moon glass… les plaques sont dé­cou­pées di­rec­te­ment dans la ma­tière, leur confé­rant un rendu in­imi­table. Ici le de­sign de­vient bien plus qu’une si­gna­ture : c’est une convic­tion.


gallery, interrupteur, interrupteur et prises, prises murales, plaque simple, couleur, touche blanche, interieur, decoration, couleur cuivre, matiere massive, matière cuivre, interrupteur cuivre, interrupteur gallery, interrupteur Hager, Hager gallery, décoration cuivré, intérieur cuivre, tendance cuivrée, gamme gallery

Der­nier cri tech­no­lo­gique

Et bien sûr, ces plaques pro­posent toutes les fonc­tion­na­li­tés de la gamme gal­lery : va­ria­teur au­to­ma­tique de lu­mière, dé­tec­teur au­to­ma­tique de pré­sence, prises RJ45 pour la box fa­mi­liale, USB, haut-par­leur, blue­tooth, com­mande de vo­lets rou­lants… Et pour bien choi­sir, le mo­teur d'aide au choix vous per­met­tra de voir l'en­semble de la gamme. La fi­dé­lité aux ori­gines n’em­pêche pas le der­nier cri tech­no­lo­gique. Bien au contraire.


interrupteurs, prises, gamme gallery, interrupteur Hager, prise Hager, gallery, Hager gallery, plaques, couleurs, matieres

Besoin d'aide pour votre projet ? Envie d'avoir l'avis d'un expert ?

Faites appel à un de nos électriciens agrées Hager, il vous conseillera et vous guidera dans tous vos projets.