IFTTT ou comment se faciliter la vie !

 
IFTTT ou comment se faciliter la vie !

Saviez-vous qu'il n'y a pas de limite sur le nombre d'applet que vous pouvez créer ?


A

Ça si­gni­fie quoi ?

IFTTT si­gni­fie : If This Then That (Si Ceci Alors Cela), com­pre­nez  « S’il se passe un évé­ne­ment A, alors faire une ac­tion B ».

IFTTT per­met d’au­to­ma­ti­ser fa­ci­le­ment des ac­tions cou­rantes sur le web et de faire dia­lo­guer en­semble des ser­vices et des ob­jets connec­tés qui ne parlent pas for­cé­ment la même langue.

A quoi sert une ap­plet ?

Cette fonc­tion­na­lité est pra­tique lorsque vous vou­lez au­to­ma­ti­ser des ser­vices web que vous uti­li­sez ré­gu­liè­re­ment comme des flux RSS, des re­cherches Ama­zon ou Ebay…etc. Vous pou­vez vous amu­ser avec plein de fonc­tion­na­li­tés. Es­sayer de créer votre ap­plet et faites nous sa­voir com­ment cela s’est passé ! 

Si vous cher­chez d’autres as­tuces sur l’uti­li­sa­tion de IFTTT, vous pou­vez vous rendre sur leur site, et al­lez dans la par­tie « Help Center ».

Com­ment créer une ap­plet ?

Vous pou­vez trou­ver des cen­taines de par­te­naires sur la pla­te­forme IFTTT. Créez toutes les ap­plets que vous sou­hai­tez, des plus utiles au quo­ti­dien aux plus créa­tives. Connec­tez les ser­vices entre eux, par­cou­rez et ac­ti­vez toutes les ap­plets qui vous in­té­ressent avec une simple com­mande.

Vous avez be­soin d’une ap­plet qui n’a pas en­core été créée et pu­bliée ? En­vie de les per­son­na­li­ser ? Faites-le fa­ci­le­ment en 4 étapes : 

Sous votre nom d'u­ti­li­sa­teur, sé­lec­tion­nez "Nou­velle ap­plet"

  1. Choi­sis­sez votre dé­clen­cheur – quel ser­vice doit com­men­cer avec votre ap­plet ?
  2. As­tuce : toutes les ap­plets ont un dé­clen­cheur ou une ac­tion mais toutes n’ont pas les 2. En bas de chaque page, vous pou­vez cli­quer sur "dé­clen­cheurs et ac­tions" pour avoir une vue d’en­semble de com­ment fonc­tionne le ser­vice avec IFTTT.
  3. Choi­sis­sez votre ac­tion. Quel ser­vice doit être en­clen­ché avec votre dé­clen­cheur ? Pen­sez à per­son­na­li­ser votre ac­tion en cli­quant sur "Créer une ac­tion".
  4. Nom­mez votre ap­plet et en­re­gis­trez-la. Vous avez ter­miné ! Votre ap­plet est ac­ti­vée et elle est unique : au­cun autre uti­li­sa­teur ne peut la voir ou l’ac­ti­ver.

Avec domovea, pilotez votre maison et ajoutez plus qu'une cinquantaine d'objets connectés.