Dis-moi comment tu t’éclaires…

 
Ampoules LED

Bien sûr, vous vous dites : ce n’est pas une pe­tite am­poule élec­trique qui va faire ex­plo­ser ma fac­ture d’élec­tri­cité et chan­ger la face du monde, en ac­cen­tuant le ré­chauf­fe­ment cli­ma­tique. Er­reur ! Se­lon l’ADEME (Agence de l’En­vi­ron­ne­ment et de la Maî­trise de l’Ener­gie), l’éclai­rage re­pré­sente 10 à 15 % de la fac­ture d’élec­tri­cité dans un lo­ge­ment. D’où la né­ces­sité de bien choi­sir ses am­poules : elles éclairent plus ou moins bien, durent plus ou moins long­temps et consomment plus ou moins d’éner­gie.


Fin de l’in­can­des­cence et des ha­lo­gènes

Une chose est sûre : les lampes à in­can­des­cence et ha­lo­gènes ne sont plus fa­bri­quées, en rai­son de leur trop forte consom­ma­tion. Elles dis­pa­raissent pro­gres­si­ve­ment au fur et à me­sure de l’épui­se­ment des stocks. Elles sont rem­pla­cées par deux types prin­ci­paux d’am­poules : les LED et les LFC. A vous de choi­sir.


Les LED, les plus durables

Les lampes à LED (light-emit­ting diode, en fran­çais dans le texte : diode élec­tro­lu­mi­nes­cente) sont les moins consom­ma­trices d’éner­gie et cer­taines peuvent du­rer jus­qu’à 40 000 heures. Elles chauffent peu, c’est-à-dire qu’on risque moins de se brû­ler en les tou­chant. Elles s’al­lu­ment ins­tan­ta­né­ment et ré­sistent aux al­lu­mages ré­pé­tés. Comme elles coûtent sou­vent plus cher, il convient de choi­sir celles qui durent le plus long­temps (au-delà de 20 000 heures) et qui sont clas­sées A+ ou A++ sur l’éti­quette éner­gie. Cer­taines, dites à « fi­la­ment », re­pro­duisent l’ef­fet ré­tro des an­ciennes lampes à in­can­des­cence. 


Les LFC : les moins chères

Les LFC (lampes fluo­com­pactes) s’al­lu­ment pro­gres­si­ve­ment, ré­sistent moins bien au froid et chauffent peu. Sou­vent moins chères que les LED, elles consomment un peu plus d’élec­tri­cité (gé­né­ra­le­ment clas­sées A sur la fiche éner­gie) et durent moins long­temps (en moyenne 8 000 heures).

Gar­dez le bon ré­flexe

Ces nou­velles am­poules du­rables ne dis­pensent pas de gar­der les bons ré­flexes : re­cher­cher la lu­mière na­tu­relle ; éteindre la lu­mière, quand on n’est pas dans la pièce ; évi­ter le sur­éclai­rage ; pri­vi­lé­gier les abat-jours clairs. Et en­fin, une fois qu’elles sont hors d’usage, rap­por­tez-les chez le ven­deur ou à la dé­chet­te­rie.