La mai­son connec­tée
dont vous
rê­viez

Hager coviva, prenez le contrôle au automatisant les gestes du quotidien. Où que vous soyez, contrôlez votre maison comme si vous y étiez. Garantir la sérénité de votre famille devient tellement simple.

coviva


1 seule application,
pour tout piloter

  • Volets roulants
  • Ouvrants (fenêtres, porte de garage, portail,...)
  • Eclairages (intérieurs et extérieurs)
  • Chauffage et ventilation
  • Alarme
  • Arrosage automatique
  • Piscine
  • Objets connectés
  • Commande vocale
  • Electroménagers
  • Caméras intérieure et extérieure
  • Scénarios d'absence

Besoin d'aide pour votre projet ? Envie d'avoir une maison connectée ?

Faites appel à un de nos électriciens agrées Hager, il vous conseillera et vous guidera dans tous vos projets. 

Je trouve un électricien agréé

Que puis-je piloter
avec coviva ?

Pilotez vos éclairages, volets roulants, chauffage et alarme. Ajoutez des objets connectés pour aller encore plus loin.

Vous voulez avoir un aperçu de votre future maison connectée ? Notre simulateur en ligne vous fait vivre l'expérience de la maison connectée. 

maison coviva, coviva, domotique, maison connectee
  1. 01. Entrée

    • Eteindre automatiquement toutes les éclairages de la maison grâce à la géolocalisation, vous serez ainsi sûr d'arriver à l'heure à l'école / au travail.
    • Appuyer sur l'interrupteur de l'entrée pour déclencher un scénario « je quitte la maison ».
    • Détecter une ouverture ou casse de portes ou fenêtres.
    • Enclencher votre alarme grâce à votre badge nomade.
    • Amener votre télécommande avec vous pour ouvrir le garage à distance.
    • Forcer le démarrage / arrêt de son chauffage à distance par smartphone.
    • Passer automatiquement en mode “éco” quand la maison est vide grâce à la géolocalisation.
    • Activer l'éclairage de l'entrée lorsque vous rentrez chez vous.
    entree, maison, appartement, entre maison, Hager, coviva, hager coviva, piloter sa maison, eteindre ses lumieres, interrupteurs
  2. 02. Cuisine

    • Commander à la voix, son éclairage pendant que vous cuisinez.
    • Créer une ambiance lumineuse pendant votre repas. 
    • Réguler la température la nuit dans les pièces inoccupées.
    • Ouvrir automatiquement ses volets au lever du soleil en semaine.
    • Faites couler votre café grâce au scénario et aux prises connectés.
    • Depuis votre interrupteur nomade ou par la voix, contrôlez tous vos éclairages et vos ouvrants. Quelqu'un sonne au portail ? D'une simple parole, vous ouvrez votre portail. Plus besoin de laisser le risotto sans surveillance.
    • Forcer automatiquement la VMC lorsque vous cuisinez grâce à la détection d'humidité via votre thermostat Tado.
    cuisine maison, cuisine, maison, appartement, maison connectee, pilotage maison, piloter lumiere, controle vocal, Hager coviva, coviva
  3. 03. Salon

    • Tamiser l’ambiance lumineuse sans bouger du canapé avant de regarder un bon film.
    • Simuler une présence en programmant l’ouverture et la fermeture des volets.
    • Simuler votre présence en allumant des lumières et en ouvrants et fermant les volets pendant que vous êtes absent.
    • Grâce à la station météo Netatmo, lorsque la température extérieure passe au-dessus de 28°, mes volets se positionnent automatiquement à 80 %.
    • Passer en mode éco quand personne n’est à la maison.
    • Éteindre d’un geste toutes les lumières avant d'aller au lit.
    • Enclencher le chauffage, lorsque la station Météo Netatmo passe en dessus des 17°C à l'intérieur. 
    maison connectee, pilotage, mais, appartement, salon, piloter salon, pilotage vocal, piloter volets roulants, controler lumiere
  4. 04. Bureau

    • Réguler la température de la pièce lorsque vous travaillez, chaque jour de 8H30 à 18H, via un détecteur de présence ou via la prise connectée à votre ordinateur.
    • Baisser les volets et allumer les lumières en automatiques pour vous apporter plus de confort.
    • Créer un scénario "zen" pour travailler en tout sérénité.
    bureau, bureau maison, travailler a la maison, creer des scenarios, scenarios bureau, hager coviva, coviva, maison connectee
  5. 05. Chambre parentale

    • Gérer indépendamment la température de ses pièces, faites chauffer votre chambre à 18°C et celle de votre enfant à 19°C.
    • Lancer l'ouverture des volets tous les jours au lever du soleil.
    • Créer des scénarios pour fermer tous les volets à 22H chaque jour.
    • Installer des détecteurs de présences dans le couloir pour déclencher l'allumage du couloir la nuit sans vous éblouir.
    • Grâce à votre interrupteur radio, commandez tous vos éclairages depuis votre tête de lit. 
    chambre, chambre parents, chambre parentale, piloter lumiere, maison connectee, pilotage a distance, scenarios, scenarios absence
  6. 06. Chambre enfant

    • Programmer une lumière tamisée qui s'éteint tous les jours à 22H00 et se rallume à 7H30.
    • Programmer l'ouverture progressive des volets, en semaine, à 7H00 et le week-end à 8H30.
    • Chauffer la pièce à 18°C à partir de 17H, et mettez une consigne basse à 16°C la journée.
    • Activez le mode veilleuse dès le coucher.
    essensya, plaque, triple, interrupteurs et prises, interrupteurs, prises, deco, interieur, couleur, dune, couleur dune, plaque dune, interrupteur couleur, interrupteur Hager, interrupteur essensya, Hager essensya, plaque simple, ambiance chambre, chambre enfant, décoration chambre, décoration enfant

Simple et pratique,
commande en local ou à distance

maison connectee, maison, domotique, automatisme, volets roulants, eclairage, alarme, objet connecte, scenario, coviva, covigram, Hager coviva, application coviva, faire des scénarios, réaliser des covigrams, automatiser sa maison, connecter sa maison, éclairage connectés, volets roulants connectés, chauffage connecté, alarme connecté, couplé coviva, box coviva

Smartphone ou PC

Depuis votre smartphone ou votre PC, pilotez votre maison depuis une seule application. 

maison connectee, maison, domotique, automatisme, volets roulants, eclairage, alarme, objet connecte, scenario, domovea, sur-mesure, KNX, personnalisation, domovea, tableau de bord, tablette, protocole KNX, Hager domovea, maison intelligente, maison domotisé, connectée sa maison, scénarios sur-mesure, personnaliser sa maison, tablette, smartphone, application domovea

Ecrans

Depuis votre écran Google ou votre tablette pilotez votre maison et lancez vos scénarios.

gallery, interrupteur, interrupteur et prises, prises murales, triple, couleur, touche blanche, interieur, decoration, couleur blanche, matiere massive, matiere, verre, verre fume, prise Hager, prise gallery, prise plaque en verre, plaque verre, plaque triple, Hager gallery, décoration verre, tendance verre, intérieur moderne

Interrupteurs

Grâce aux interrupteurs gallery radio, le pilotage se fait dans toutes les pièces. A l'entrée ? Un seul bouton pour ne rien oublier !

Contrôle vocal

Amazon Alexa ou Google Home, vous aideront à piloter votre maison connectée. Il ne vous reste plus qu'à lui demander ce que vous voulez.

maison connectee, Hager, Hager coviva, application coviva, detecteur ouverture, ouverture fenêtre, fenêtre, controler ouvrants, piloter maison

Détecteur d'ouverture

Le détecteur d'ouverture permet, par exemple, de couper le chauffage lorsqu'une fenêtre est ouverte. 

Hager, Hager coviva, detecteur presence, maison connectee, pilotage a distance, piloter maison, detecter intrus, detecter intrusion

Détecteur de présence

Ajouter des détecteurs de présences à votre maison connectée. Une présence est détectée et vous êtes absent ? Enclenchez le scénario adéquate, par exemple, allumer les lumières du salon, et de la cuisine.  

thermostat, thermostat tado, thermostat connecte, geolocalisation, maison connecte, coviva, box coviva, Hager, Hager coviva, maison connectee Hager

Thermostat

En connectant le thermostat connecté Tado, la gestion de votre chauffage se fait en un clic, et même par géolocalisation !

 

Je lis l'article sur le chauffage connecté

telecommande, ouverture volet, ouverture garage, ouverture portail, ouverture automatique, ouverture telecommande, telecommande Hager

Télécommande

Une seule télécommande pour contrôler votre maison connectée. Ouvrir votre garage, baisser les stores extérieur, fermer les volets ou le portillon.


Aller encore plus loin
avec les objets connectés

coviva est compatible avec plusieurs objets connectés pour toujours plus de possibilités : caméra intérieure / extérieure et station météo Netatmo ou encore les assistants vocaux Google et Amazon. Je peux, par exemple, créer un covigram en lien avec ma station météo Netatmo : lorsque la température extérieure passe au-dessus de 28 °, mes volets se positionnent automatiquement à 80 %.


Je pilote ma maison connectée à la voix

Co­vi­gram,
vos scé­na­rios du quo­ti­dien

Comment ça marche ?

Simplifiez votre quotidien en créant des scénarios de vie, appelés covigrams. Choisissez des actions simultanées (extinction des éclairages et fermeture des volets roulants lors du départ de la maison, par exemple) correspondant à des moments clés de la journée durant lesquels je souhaite bénéficier d’un confort et d’une ambiance spécifiques. Ces covigrams seront vos alliés pour simuler votre présence ou réaliser des économies d’énergie.


Je fais l'expérience
maison connectee, maison, domotique, automatisme, volets roulants, eclairage, alarme, objet connecte, scenario, coviva, covigram, Hager coviva, application coviva, faire des scénarios, réaliser des covigrams, automatiser sa maison, connecter sa maison, éclairage connectés, volets roulants connectés, chauffage connecté, alarme connecté, couplé coviva, box coviva

Faites confiance à
l’expertise Hager

 

Votre assurance sécurité et sérénité

Dotée d’une sécurité totale, coviva est relié à internet par câblage Ethernet ou par wifi et ne nécessite pas d’abonnement supplémentaire. Vos données personnelles sont sécurisées pour vous assurer toujours plus de tranquillité d’esprit. 

Made in France

Les produits coviva sont conçus, fabriqués et assemblés en France. Autonomes et garantis 5 ans, ils vous apportent l’assurance d’un matériel de qualité.


Ac­tua­li­tés, té­moi­gnages,
conseils pra­tiques…

Indispensables objets connectés

Gardez un œil sur votre maison

Ajoutez des caméras intérieures et extérieures, à votre système coviva, pour protéger votre maison. Ca vous tente ?

 

Je lis l'article sur les caméras Netatmo

La maison connectée en quelques mots

Anticipez les changements de la météo

Maîtrisez les changements météorologiques depuis votre smartphone.

 

 

Je lis l'article sur la station météo Netatmo

Ma maison de vacances connectée.

Ma maison de vacances connectée

Et si vous pensiez à votre résidence secondaire ? Rien de plus sympa que d’arriver dans une maison de vacances sûre, déjà chauffée, propre, au jardin bien arrosé… Le rêve !

 

Je lis l'article sur la résidence secondaire